Renesas Synergy™

FAQ 105718 : アナログ入力と兼用の汎用入力端子において、VCCとGNDの中間電位を入れた場合、貫通電流は流れますか?

アナログ入力として使用する場合は、入力電圧が中間電位になっても、貫通電流が流れることはありません。

ただし、汎用入力として使用する場合は、入力電圧が中間電位になると貫通電流が流れます。この貫通電流が長期間にわたった場合、LSIの特性が劣化し、破壊に至る可能性がありますので、十分に注意が必要です。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください