Renesas Synergy™

FAQ 103515 : リトルエンディアン/ビッグエンディアンの切り替えは可能ですか?

MD5端子の設定により、リトルエンディアン/ビッグエンディアンの切り替えが可能です。
パワーオンリセット時、MD5端子がローレベルの時、ビッグエンディアンになり、MD5端子がハイレベルの時、リトルエンディアンになります。本設定は、全アドレス空間に対して有効です。CS空間毎のエンディアン設定はできません。なお、CPUの動作中にエンディアン設定を切り替える事はできませんので、ご注意ください。

エンディアン設定の詳細については、ハードウェアマニュアルの『バスステートコントローラの章 エンディアン/アクセスサイズとデータアライメント』を参照ください。

 

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください