Renesas Synergy™

FAQ 107503 : ハードウエアマニュアル18章SDホストインタフェース(SDHI)を入手するにはどのような手続きが必要でしょうか?

SH7671/SH7673(SH7670グループSDHI搭載品)を含め、ルネサス製のマイコンやSoCに搭載されたSDHIを使用される場合、下記の締結が必要です。マニュアル開示におきましてもこれが前提となります。
その上で、ルネサス エレクトロニクスとお客様との間でNDAを取り交わし、契約成立後にマニュアル公開となります。
NDA締結に関しましては御社担当の営業窓口までお問い合わせください。
・SD Host/Ancillary Product License Agreement(HALA)

適用製品

SH7670
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください