Renesas Synergy™

FAQ 1004846 : USB ホストコントローラではEHCIとOHCIは、どのように切り替わるのですか?

当社のホストコントローラは、接続されたデバイスの転送速度を自動認識します。接続前は、EHCIが各ポートの所有者(Owner)です。USBデバイ スが接続されると、USB2.0の規格で定義されたシーケンスで、接続されたデバイスの転送速度を自動認識します。
接続されたデバイスがHSなのか、FS/LSなのかをシステムに通知して、FS/LSの場合にはOHCIに切り替えます(実際には、ドライバと共同でこの 制御をします)。つまり、接続デバイスを認識して、HSの場合はEHCIが、FS/LSの場合はOHCIが、それぞれポートの所有者になります。

適用製品

USB3.0 Host Controller
UPD720202
UPD720201
UPD720200A
UPD720200
USB2.0 Host Controller
UPD720102
UPD720101
UPD720100A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください