Renesas Synergy™

FAQ 104830 : M66592のインタラプト転送、アイソクロナス転送は、High Band Width転送に対応していますか?

M66592はHi-speedのインタラプト転送、アイソクロナス転送に対応しております。
High-Bandwidth転送には対応していません。
High-Bandwidth転送は、USB2.0規格で新たに追加された転送機能で、同一Endpointに対して、1マイクロフレーム中に最大3回のトランザクションを行うことができる、という規格です(詳細はUSB規格Rev2.0を参照ください)。
本コントローラは、このHigh-Bandwidth転送には対応していませんが、Hi-Speedで1マイクロフレームに1回のトランザクションを行うことができます。

#対象デバイス:M66592,M66596

適用製品

M66596, R8A66597
M66592
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください