Renesas Synergy™

FAQ 1004600 : USB HUBコントローラではAVDDはVDDと分離する必要がありますか?

AVDDは、内部アナログ回路用の電源です。したがって、AVDDのノイズを極力低減するため、ディジタル電源のVDDと分ける必要があります。

適用製品

USB2.0 Hub Controller
UPD720115
UPD720114
UPD720113
UPD720112
UPD720110A
UPD720110
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください