Renesas Synergy™

FAQ 104880 : 簡単にUSBデバックができる評価ボードはありますか?

以下にあります各種USB ASSPユーティリティ基板がお使い頂けます。
各種基板には各USB ASSPとUSB通信に必要なパーツを予め実装しており、マイコン接続用コネクタ(2個)にマイコンのバス信号を割り当てて使用頂ければUSB周辺回路を意識せずにUSB ASSPの評価が可能となります。

M3A-0032 <M66291GPユーティリティボード>
R0K866597D020BR <R8A66597用評価ボード(RSK対応)>
(R0K866597D020BRはR8A66593の評価用にもお使い頂けます)

⇒詳しくは以下URLの取扱説明書を参照願います。
M3A-0032概要
R0K866597D020BR 概要

上記取扱説明書(PDF)には回路図や部品表も添付していますので参考として下さい。

これら製品の価格につきましては販売代理店・特約店にご照会頂きますようお願い致します。

なお、M66291,R8A66593,R8A66597はC言語ベースのUSBサンプルファームウェアを提供しています。こちらを使用される事で簡単にすぐUSB評価が行えます。 
このサンプルファームウェアは基板購入時、同梱のユーザ登録用紙にてご依頼下さい。または、お取引のある販売代理店、特約店にご依頼下さい。

#対象デバイス:M66291,R8A66593,R8A66597

適用製品

R8A66597
M66291
R8A66593BG
R8A66593FP
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください