Renesas Synergy™

FAQ 1004581 : USB HUBコントローラでNon-RemovableデバイスとRemovableデバイスで何が違いますか?

Non-Removable Deviceは、HUBのダウンストリーム・ポートに接続されるUSBデバイスのうち、取り外しができないデバイスを指します。たとえば、HUB付きキー ボードのキーが、Non-Removableデバイスの代表です。通常、Box HUBのように、ダウストリーム・ポートに接続するデバイスが取り外し可能なものは、Removableデバイスと呼びます。
HUBコントローラのbDeviceRemovable Hub Descriptor値で、ダウンストリームに接続されるデバイスの属性を設定することができます(詳細は、デバイスのユーザーズ・マニュアルをご参照く ださい)。
Non-Removable Deviceの場合は、Plugの抜き差しなどのイベントが発生しないため、コネクタはもちろん、過電流検出やパワー・スイッチなどの部品を削減すること ができます。

適用製品

USB2.0 Hub Controller
UPD720115
UPD720114
UPD720113
UPD720112
UPD720110A
UPD720110
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください