Renesas Synergy™

FAQ 104817 : USBCVの動作環境/使用方法について教えてください。

■動作環境

・Hi-Speedデバイスをテストする場合:
ホストPC(WindowsXP,USB2.0ホスト搭載)--Hi-Speedデバイス

 

・Full-Speed/Low-Speedデバイスをテストする場合:
ホストPC(WindowsXP,USB2.0ホスト搭載)--USB2.0HUB--Full Speed/Low Speedデバイス
※USB2.0HUBを経由する必要があります。

なお、ホストPCのOS OSは以下いずれかである必要があります。

[1] WindowsXP英語版
[2] WindowsXP日本語版
[3] Windows2000英語版

※USB協会ではWindowsXP英語版で動作する旨記載しています。
※上記「2」「3」については弊社でテストした限りでは動作できた、というレベルですので確実に動作すると は言えません。予めご了承下さい。



■使用方法

USBCVを起動し、リストからChapter9 Testを選択、次に表示された画面で「Run Test Suite」をクリック、テスト対象のデバイスを選択するとエニュメレーションのテストが実行されます。

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください