Renesas Synergy™

FAQ 1009207 : インタフェース・ボードのドライバのインストール手順を教えてください。

Q: 質問

インタフェース・ボードのドライバのインストール手順を教えてください。


A: 回答

ここには、インストール手順の大きな流れを示します。

インタフェース・ボードのドライバをインストールする際には、以下の手順を守り、行ってください。
使用するインタフェース・ボードにより、以下のように手順が異なります。

 

【IE-70000-PCI-IF-A/IE-70000-PCI-IF 使用時】

  • indows98/WindowsMeへのインストール
    ここでは、Windows98/WindowsMe のパソコンへ IE-70000-PCI-IF-A/IE-70000-PCI-IF をインストールする手順を説明します。
    1. Windows98/WindowsMeのシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    2. IE-70000-PCI-IF-A/IE-70000-PCI-IFを空いているPCIカード・スロットに差し込む。
    3. パソコンの電源を入れ、Windows98/WindowsMeを起動する。
    4. Windows98/WindowsMeのPlug&Play機能により、ドライバをインストールする。
    5. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

  • WindowsNT4.0へのインストール
    ここでは、WindowsNT4.0のパソコンへ IE-70000-PCI-IF-A/IE-70000-PCI-IF をインストールする手順を説明します。
    1. INFファイルを指定し、ドライバをインストールする。
    2. WindowsNT4.0のシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    3. IE-70000-PCI-IF-A/IE-70000-PCI-IFを空いているPCIカード・スロットに差し込む。
    4. パソコンの電源を入れ、WindowsNT4.0を起動する。
    5. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

  • Windows2000/WindowsXPへのインストール
    ここでは、Windows2000/WindowsXP のパソコンへ IE-70000-PCI-IF-A/IE-70000-PCI-IF をインストールする手順を説明します。
    1. Windows2000/WindowsXPのシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    2. IE-70000-PCI-IF-A/IE-70000-PCI-IFを空いているPCIカードスロットに差し込む。
    3. パソコンの電源を入れ、Windows2000/WindowsXPを起動する。
    4. Windows2000/WindowsXPのPlug&Play機能により、ドライバをインストールする。
    5. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     


【IE-70000-CD-IF-A/IE-70000-CD-IF 使用時】

  • Windows98/WindowsMeへのインストール
    ここでは、Windows98/WindowsMe のパソコンへ IE-70000-CD-IF-A/IE-70000-CD-IF をインストールする手順を説明します。
    1. IE-70000-CD-IF-A/IE-70000-CD-IFを空いているPCカード・スロットに差し込む。
    2. Windows98/WindowsMeのPlug&Play機能により、ドライバをインストールする。
    3. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

  • WindowsNT4.0へのインストール
    ここでは、WindowsNT4.0のパソコンへ IE-70000-CD-IF-A/IE-70000-CD-IF をインストールする手順を説明します。
    1. INFファイルを指定し、ドライバをインストールする。
    2. WindowsNT4.0のシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    3. IE-70000-CD-IF-A/IE-70000-CD-IFを空いているPCカード・スロットに差し込む。
    4. パソコンの電源を入れ、WindowsNT4.0を起動する。
    5. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

  • Windows2000/WindowsXPへのインストール
    ここでは、Windows2000/WindowsXP のパソコンへ IE-70000-CD-IF-A/IE-70000-CD-IF をインストールする手順を説明します。
    1. IE-70000-CD-IF-A/IE-70000-CD-IFを空いているPCカードスロットに差し込む。
    2. Windows2000/WindowsXPのPlug&Play機能により、ドライバをインストールする。
    3. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     


【IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B、IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B 使用時】

  • Windows98/WindowsMeへのインストール
    ここでは、Windows98/WindowsMe のパソコンへ IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B、IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B をインストールする手順を説明します。
    [注] IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B では、WindowsMe はサポートしていません。
    1. ドライバを一度インストールし、空きリソースを調査させる。
    2. インストール途中に表示される[I/Oリソースの種類]および[設定]をメモする。
    3. Windows98/WindowsMeのシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    4. ご使用のインタフェース・ボード上の設定(DIP-SWおよびJP設定)をStep 2と同じ設定に変更を行う。
    5. インタフェース・ボードを空いているスロットに差し込む。
      IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B 使用時:ISAカード・スロット
      IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B 使用時:拡張スロット
    6. パソコンの電源を入れ、Windows98/WindowsMeを起動する。
    7. Windows98/WindowsMeのPlug&Play機能により、再度ドライバをインストールする。
    8. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

  • WindowsNT4.0へのインストール
    ここでは、WindowsNT4.0のパソコンへ IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B、IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B をインストールする手順を説明します。
    1. 空きリソースを調査する。
    2. INFファイルを指定し、ドライバをインストールする。
    3. "コントロールパネル"にインストールされた"IE Interface"アイコンをダブルクリックし、 インタフェース・ボードの種別と割り当てたいIOアドレスを指定する。
    4. WindowsNT4.0のシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    5. インタフェース・ボード上の設定(DIP-SWおよびJP設定)をStep 3と同じ設定に変更を行う。
    6. インタフェース・ボードを空いているスロットに差し込む。
      IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B 使用時:ISAカード・スロット
      IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B 使用時:拡張スロット
    7. パソコンの電源を入れ、WindowsNT4.0を起動する。
    8. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

  • Windows2000へのインストール
    ここでは、Windows2000 のパソコンへ IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B、IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B をインストールする手順を説明します。
    1. Windows2000のハードウエアの追加と削除機能により、ドライバをインストールする。
    2. Windows2000のシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    3. ご使用のインタフェース・ボード上の設定(DIP-SWおよびJP設定)を変更する。
    4. インタフェース・ボードを空いているスロットに差し込む。
      IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B 使用時:ISAカード・スロット
      IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B 使用時:拡張スロット
    5. パソコンの電源を入れ、Windows2000を起動する。
    6. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

  • WindowsXPへのインストール
    ここでは、WindowsXP のパソコンへ IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-B をインストールする手順を説明します。
    [注] IE-70000-98-IF-C/IE-70000-98-IF-B では、WindowsXP はサポートしていません。
    1. WindowsXPのハードウエアの追加と削除機能により、ドライバをインストールする。
    2. WindowsXPのシャットダウンおよび、パソコンの電源を切る。
    3. ご使用のインタフェース・ボード上の設定(DIP-SWおよびJP設定)を変更する。
    4. IE-70000-PC-IF-C/IE-70000-PC-IF-Bを空いているISAスロットに差し込む。
    5. パソコンの電源を入れ、WindowsXPを起動する。
    6. IE-PC Driverのインストールは終了です。

     

 

適用製品

ID850
ID850NW
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください