Renesas Synergy™

FAQ 1007958 : フリー・ツール CA850で、次のメッセージが表示される要因は何ですか? F4417: code size overflow (restriction of CAKIT).

回答

フリー・ツールとして登録されているCA850は、 生成可能なコード・サイズを128Kバイトまでと制限しています。

このため、リンク時に生成されるコード・サイズが128Kバイトを越える場合には、 上記のメッセージが出力されます。

なお、製品版のCA850では、コード・サイズに対する制限はありません。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください