Renesas Synergy™

FAQ 1008255 : printf、scanf は、使用できないのですか?

回答

使用できます。
ただし、ID850やSM850などのデバッガで、標準入出力に代わるような仕組みが未サポートであるため、 printfやscanfをアプリケーションで使用しても、実質的には使えません。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください