Renesas Synergy™

FAQ 1008682 : 電源投入順序に関して、注意することはありますか?

Q: 質問

電源投入順序に関して、注意することはありますか?


A: 回答

以下の順序を守ってください。
順序を正しく行わなかった場合、インサーキット・エミュレータ(IE)またはターゲット・システムが 故障する可能性があります。

投入順序:IE → ターゲット・システム → デバッガ
切断順序:デバッガ → ターゲット・システム → IE
デバッガはIEからの信号が来ないと、不正動作します。
デバッガの起動/終了は、IEの電源が入っている状態で行う必要があります。

複数のシステムを接続していて、各システムの電源が独立に存在する場合、どちらか一方の電源が投入され、 他方のシステムに電流が流れると、半導体素子が破壊される場合があります。

そのため、IEの電源が入っていない状態で、ターゲット・システムから電流が流れた場合、 IEが故障する可能性があります。
なお、IEはターゲット・システムへ電流を流さないように設計されています。
したがって、ターゲット・システムの電源投入/切断はIEの電源が入っている状態で行う必要があります。

 

適用製品

V850用IECUBE
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください