Renesas Synergy™

FAQ 1007111 : INTP0を以下のように設定していますが割り込みが発生しません。

  P0   = 0x00;
   PM0  = 0x02;
   EGP0 = 0x00;  /* 割り込み↑エッジ指定 */
   EGN0 = 0x00;  /* 割り込み↓エッジ指定 */ 

この設定では、エッジ検出が立ち上がり/立ち下がり共に割り込みを発生しないようになっております。
INTP0を使用するには少なくとも EGP0EGNP0のどちらかのビット1 がセットされていないといけません。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください