FAQ 1006285 : コンプリメンタリ使用を保証するための素子としての要件(必要な特性)、その保証値または許容値等を教えてください。

コンプリメンタリとして推奨をしていても特段に保証項目を決めてはおりません。
一般的に要望されるコンプリメンタリ特性としての項目は、直流電流増幅率(hFE)の電流特性です。
その他、設計される回路から要望される特性項目は異なってくるかと考えます。
したがいまして、コンプリメンタリとしてご使用の際は、個々の特性を見比べてご判断いただくことになります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください