Renesas Synergy™

FAQ 1006293 : バイポーラトランジスタの静電気耐量(人体モデルHBM,機械モデルMM)を教えてください。

トランジスタの静電気耐量は規定しておりません。
必要な場合は販売特約店に「品質/信頼性試験報告書」をご要求ください。
人体モデル(HBM),機械モデル(MM)については半導体 品質/信頼性ハンドブック の 5. 4 ESDに対する注意事項 をご参照ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください