Renesas Synergy™

FAQ 1006298 : 長時間使用中にhFEの劣化が起きることがあると聞きました。 hFEが劣化する要因と対策を教えてください。

トランジスタのエミッタ・ベース間に逆バイアス・ブレークダウン電圧(エミッタ・ベース間電圧VEBO)近く、またはそれ以上の電圧が瞬時的にも繰り返し印加される回路では、長時間の使用でhFE劣化を招きます。
回路設計では、このエミッタ・ベース間の逆バイアス・ブレークダウンを起こさないことが必要です。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください