Renesas Synergy™

FAQ 1010070 : 回路が動作しない。初期動作がうまくいかない。

(1) まず、電源、クロック、リセットが正しく印加・入力され、外部バスが正常に動作することが重要です。各デバイスの電気的特性の範囲内および正規の設定で設計・使用されているか、ご確認下さい。

◆電源
-電源電圧、動作タイミング、動作周囲温度は適正ですか?
-電源は各デバイスに正常に供給されていますか?
・電源の電流容量は適正ですか?
・電源の極性は正しいですか?
・複数の電源・グランド端子がある場合、すべてを接続していますか?
・電源が発振していませんか?(周辺に使用しているコンデンサの温度特性を考慮していますか?)
・電源が電池の場合、低温時の電池の電圧/容量の低下を考慮していますか?
-電源/グランドにノイズが乗っていませんか?
・電源/グランドの配線、バイパス・コンデンサの設置は適正ですか?
◆クロック
-発振回路内蔵デバイスの発振安定時間を待っていますか?
-クロック周りの回路に問題ありませんか?
-内部クロックが、規定の範囲を超えていませんか?
・使用する電源電圧の関係でクロックを動作させる周波数に制限がつくことがありますのでご注意下さい。
・クロックモードの設定により、内部PLL回路の逓倍率が決定します。
この設定により、システムクロック、周辺クロックなどの内部クロックが規定の範囲を超えないようにしてください。
◆リセット
-規定のリセットがかかっていますか?
-リセットシーケンスは守られていますか?正規の電源電圧になり、クロックが安定に発振して始めてリセットを解除して下さい。
◆外部バス
-外部メモリにアクセスするビット数は合っていますか?
-外部ウェイト入力端子は、無効になっていますか?
-必要なとき以外に、アクセスがかかっていませんか?
◆その他
-RFでのインピーダンス整合は取れていますか?
-信号線にノイズが乗っていませんか?
・フィルタやボード・レイアウト、配線などのノイズ対策は適正ですか?
-過負荷になっていませんか?
・出力端子に接続している配線/入力端子の電流、容量の各合計は、出力の規格内ですか?

(2) 出力を電源やグランドに直結していませんか。

(3) 出力同士が衝突していませんか (オープン・ドレーンやオープン・コレクタを除く)。

(4) CMOSデバイスの入力が未接続になっていませんか。

(5) デジタル設計の論理は合っていますか。

◆アクティブ・レベルやデコーダ、セレクタなどの回路の論理は適正ですか?

(6) プログラマブル・デバイスのレジスタ設定は適切ですか。

◆誤ったモード設定や禁止状態の設定はないですか?

(7) マイコンのプログラムは、フェッチ可能なメモリ・エリアに展開していますか。

(8) 問題となっている割り込みが、他の割り込みとの競合で保留されていませんか。

◆割り込み応答が遅くなると、処理が間に合わなくなり、その後の処理ができなくなることがあります。
この場合は、割り込みの優先度の見直しと多重割り込みをご検討ください。

(9) デバイスが壊れていませんか (規格越え)

◆MOSデバイスやその搭載基板の取り扱いで、静電気対策をされましたか?
◆端子に過電圧がかかっていませんか?
◆実装 (はんだ付け) 条件は守られましたか (温度破壊)。
◆保存温度を越えて保管していませんか?
◆製品寿命 (劣化) ではないですか?

備考 内部ショート状態の破壊では、電源ダウンで誤動作デバイスの特定が困難な場合があります。
なお、ショートになるかオープンになるかは予測できません。

 

 

 

 

 

 

 

適用製品

RX ファミリ
RL78 ファミリ
78K ファミリ
R8C ファミリ
SuperH RISC engine ファミリ
V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください