Renesas Synergy™

FAQ 1006517 : リモコンを使用した機器の製造を企画している。 カスタム・コードの申請をしたいがどのようにしたらよいか?

カスタム・コードの申請は営業ルートで受け付けております。
お取り引きいただいております販売特約店にお申し付けください。

その際に以下の情報をご準備ください。

・対象デバイス名
・貴社名称
・所属
・申請者氏名
・連絡先
・ご使用装置について
装置名称
継続期間
月々の予定数量
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください