FAQ 107288 : HD74LV05A(Open Drain)で出力を5Vでプルアップして、3V->5V変換に使えますか。

HD74LV-Aシリーズのオープンドレイン出力製品はご質問の使用方法が可能です。(ユニロジックIC HD74LV1G07A,HD74LV1GW07A等も同様です。)

キーワード:出力端子、プルアップ、レベルシフト

 

適用製品

HD74LV-Aシリーズ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください