FAQ 107317 : 3V系と5V系において、双方向にデータバスを接続する場合、レベルシフタの”HD74LVCC4245A”等を使用せず通常の双方向トランシーバ品(RD74LVC245B)等を使用することは可能でしょうか。

5V⇔3Vのデータバスの双方向のレベルシフトICとして弊社が推奨する製品はHD74LVCC3245AT,HD74LVC4245AT,HD74LVCC4245ATになります。

通常の製品(RD74LVC245B)を使用される場合は、以下の点に注意が必要です。

(1)Vcc=5Vで使用した場合:規格上VIH(min)が3.5Vで3V振幅の信号の伝達を保証できない。また、3V側のバスにも5V信号が出力される。
(2)Vcc=3Vで使用した場合:5V側のバスにも3V振幅の信号しか出力されない。

キーワード:レベルシフタ

 

適用製品

レベルシフタ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください