Renesas Synergy™

FAQ 107325 : HD26C31(電源電圧:5V)を推奨動作条件範囲外(3.3V)で使用した場合の弊害等を教えて下さい。

HD26C31(電源電圧:5V)を推奨動作範囲外使用した場合、電気的特性は一切保証できません。加えて、本製品はアップダウンプロテクションサーキット(電源立上がり,立下り時に推奨動作電源電圧以下では出力をハイインピーダンスにする回路)を内蔵していますので3.3Vでは、その回路が機能して出力がでない可能性があります。


キーワード:電源電圧

 

適用製品

HD26C31
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください