Renesas Synergy™

FAQ 107270 : ロジックの納入形態はどのようになっていますか。

DIP:マガジン
SOP:マガジン、テーピング
TSSOP,CMPAK,VSON-5,SSOP-8:テーピング
なお、テーピングにつきましてはエンボスタイプの左巻きのみの対応になります。

キーワード:共通、梱包

 

適用製品

汎用ロジック
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください