Renesas Synergy™

FAQ 107279 : HD74LV-Aシリーズのデータシートのノイズ特性項目について定義が見当たりませんが、その定義を教えてください。

まず、非動作出力ダイナミックVOL/VOHとは1つのパッケージ内で幾つかの出力を同時に変化させた時、
残りの動作させない出力の波形が内部の電圧の変動により、変動します。本項目ははそのレベルを規定しています。
基準の電圧に対し低く変動する側を(V),高く変動する側を(P)と定義しています。
また、最小ダイナミックVIH/VILにつきましては、DC的な入力信号ではなく、
スイッチング特性を測定する時と同じ周波数、立ち上がり立下り波形(f=1MHz,tr<3ns,tf<3ns)の信号を入れた時の入力のスレッシュホールド電圧の値を規定しています。

キーワード:用語、ゲートのノイズ

 

適用製品

HD74LV-Aシリーズ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください