Renesas Synergy™

FAQ 107269 : ロジック製品の発注型名について教えてください

原則として次の形式になります。
HD74(一部はRD74,又ASSPではHD151やHD29等も存在します。)+(シリーズ)+(ファンクション)+(パッケージ)+(テーピング略称)シリーズ:LS/HC/AC/LV-A/LVC-B/ALVC/HV/TS等
ファンクション:00/08/244/245等
パッケージ:P(DIP)/FP(JAITA SOP)/RP(JEDECSOP)/T(TSSOP)/CM(CMPAK)/VS(VSON-5)/US(SSOP-8)
テーピング:EL(TSSOP-24ピン以上,SOP)/ELL(TSSOP-20ピン以下)/E(CMPAK,VSON-5,SSOP-8)
なお、発注型名は梱包ラベルのP/N欄に記載されます。

キーワード:共通

 

適用製品

汎用ロジック
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください