Renesas Synergy™

FAQ 107271 : ロジック製品のロットナンバーについて教えてください。

DILP,SOP,TSSOPは共通でYMWCの4桁のコードになります。
Y:年コード(西暦の下1桁)
M:月コード
W:週コード
C:弊社管理コード
なお、超小型PKG(CMPAK,VSON-5,SSOP-8)は印字スペースが限られているため、上記内容と一部異なっております。

キーワード:共通、梱包

 

適用製品

汎用ロジック
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください