Renesas Synergy™

FAQ 107299 : 一部製品のデータシートの消費電流の中にΔICCと言う項目が有りますがこの項目の意味を教えてください。

通常CMOSロジック製品の場合、静的なIccはほぼ0Aになりますが、それは入力の信号レベルがVcc("H")もしくはGND("L")の場合になります。
例えば入力レベルの"H"がVccよりも低くなった場合には通常ではONしていない入力段のPMOSが多少ONし始めてこの部分に
貫通電流が若干流れます。その時の値の目安を示したものがΔIccになります。
製品により、Vinの条件に違いがありますので、詳細はデータシートをご参照下さい。
(例:HD74LV1GT08AではVcc=5.5V,Vin=3.4Vの条件の値を記載しています。)

キーワード:用語説明、ΔICC

 

適用製品

汎用ロジック
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください