Renesas Synergy™

FAQ 1011090 : RL78コンパイラ(CA78K0R)を使用しています。RAMにプログラムを配置したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

回答

RAMにプログラムを配置するには、コンパイラのプログラムをRAMに配置する機能とROM化プロセッサを使用してください。
詳細は、こちらから以下の資料を参照して下さい。

  • ROM化の指定方法

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください