Renesas Synergy™

FAQ 1011093 : RL78コンパイラ(CA78K0R)を使用しています。変数のセクションを変更したいのですが、どのようにすればよいですか?

回答

Cソース上で#pargma section 指令を使用してください。ただし、初期値なし変数領域の0クリア、初期値あり変数の初期値のコピーの処理をスタートアップルーチンに追加が必要です。
詳細は、こちらから以下の資料を参照して下さい。

  • 変数セクションの追加方法

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください