Renesas Synergy™

FAQ 104121 : リンク時にL2011が出力されます。

回答

ソースファイルのファイル名やパス名に括弧を含んでいる場合、リンク時にL2011が出力されます。

最適化リンケージエディタがリンクオプション "input" で "input<lib_name>(<module_name>)" という書式をサポートしており、ファイル名やパス名の括弧をサブオプションの括弧として解釈するためです。

括弧を含めないファイル名やパス名にして下さい。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください