Renesas Synergy™

FAQ 1011543 : RL78コンパイラCC-RLを使用しています。RAMにプログラムを配置したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。RAMにプログラムを配置したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?


A: 回答

RAMにプログラムを配置するには、ROM化の機能を使用してください。
・リンカの-romオプションを使用して、初期値セクションと初期値先セクションの対応付けを指定する
・リンカの-startオプションで上記のセクションの配置を指定する
・スタートアップルーチンなどで、初期値をコピーする

詳細は、ユーザーズマニュアルの「ROM化」を参照してください。

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください