Renesas Synergy™

FAQ 1011532 : RL78コンパイラCC-RLを使用しています。セクションの配置アドレスを指定するにはどのようにすればよいのでしょうか?

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。セクションの配置アドレスを指定するにはどのようにすればよいのでしょうか? 


A: 回答

リンカオプションの-STARtを使用して、セクションの配置指定をしてください。
(例)
.const,.text,.data,.sdata,.textf,.constf/02000,.dataR,.bss,.stack_bss/FEF00,.sdataR,.sbss/FFE20

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください