Renesas Synergy™

FAQ 1011089 : RL78コンパイラ(CA78K0R)を使用していますが、ブートフラッシュの再リンク機能はどのような機能でしょうか?

回答

ブート領域(HEX固定)とフラッシュ領域(HEXを更新)のプロジェクトを作成し、ブート領域の関数、変数を固定アドレスとして、フラッシュ領域にリンクする機能です。詳細は、こちらから以下の資料を参照して下さい。

  • ブートフラッシュ領域の分割方法

適用製品

RL78, 78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください