Renesas Synergy™

FAQ 105976 : #pragma ADDRESSを使って、次の記述と同じ絶対アドレス指定をするにはどうすればいいでしょうか?

Q: 質問 

#pragma ADDRESSを使って、次の記述と同じ絶対アドレス指定をするにはどうすればいいでしょうか?

[絶対アドレス指定例]

#define AAA         (*(volatile unsigned char *)0x000406)


A: 回答

"#pragma ADDRESS"を使って上記と同じ0x0406を指定するには、次のように記述してください。

#pragma ADDRESS AAA 000406h
volatile unsigned char AAA;

  

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください