Renesas Synergy™

FAQ 104125 : ROMサイズの確認方法を教えてください。

回答

ユーザープログラムのROM容量を確認するには、リンケージマップリストファイル(*.map)を出力して、ROMに該当するセクションサイズの和を算出する方法があります。

High-performance EmbeddedWorkshop3でのリンケージマップリストファイルを出力するには、下記設定をしてからビルドします。

High-performance Embedded Workshop3 -> オプション(O) -> H8S,H8/300 StandardToolchain
-> 最適化リンカ タブ
-> カテゴリ(Y): リスト 選択
-> □リンケージリスト出力(G) にチェックマーク
-> [すべて有効(E)]ボタン押下

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください