Renesas Synergy™

FAQ 1011133 : RL78/78K0R/78K0(CA78K0R/CA78K0)コンパイラを使用していますが、ビルド時に次のエラーが発生します。回避方法を教えてください。

エラー

E3204: Memory area/space 'xxx' not defined

回答

上記のエラーは、リンクディレクティブファイルのMERGE指定で指定しているメモリ領域xxxが存在しない場合に出力するエラーです。

リンクディレクティブファイルのMEMORY指定でメモリ領域の定義がエラーになっているか、指定されていない可能性があるので、リンクディレクティブファイルのMEMORY指定を確認して下さい。

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
78K0R用アセンブラパッケージ [RA78K0R]
78K0用コンパイラ [CA78K0]
78K0用コンパイラ [CC78K0]
78K0用アセンブラパッケージ [RA78K0]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください