Renesas Synergy™

FAQ 1010385 : RL78/78K0Rコンパイラでは倍精度実数型(64ビット整数型)を扱えますか?

回答

いいえ、RL78/78K0Rコンパイラでは倍精度をサポートしておりません。 単精度実数型(32ビット整数型)でのサポートとなります。

尚、double型は32ビットとして扱います。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください