Renesas Synergy™

FAQ 1011606 : RL78コンパイラCC-RLを使用しています。コンパイルすると次のワーニングになるのですが、なぜでしょうか?

Q: 質問 

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。コンパイルすると次のワーニングになるのですが、なぜでしょうか? 「W0511179:この評価版は残りxx日間有効です。」


A : 回答

CC-RLのライセンスキーが登録されていないためです。
最初にビルドした時から60日間の試用期間があり、その間は、無償評価版として使用制限されません。その残りの日数を表示しているメッセージです。
試用期間終了後は、リンクサイズが64Kバイト以内に制限され、professional版の機能は使用できません。

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください