Renesas Synergy™

FAQ 1011095 : RL78コンパイラ(CA78K0R)を使用していますが、リンクディレクティブファイルでは、何の指定ができますか?

回答

メモリ領域の定義、セグメントの配置の指定が可能です。
詳細は、こちらから以下の資料を参照して下さい。

  • リンク・ディレクティブの説明

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください