Renesas Synergy™

FAQ 104497 : コンパイラの最適化機能によって、ローカル変数がレジスタに割り当てられることがあるのですか?

Q: 質問

コンパイラの最適化機能によって、ローカル変数がレジスタに割り当てられることがあるのですか?


A: 回答

レジスタ宣言を行っていない場合でも、最適化オプション使用時にはローカル変数をレジスタに割り当てることがあります。

 

適用製品

M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA]
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください