Renesas Synergy™

FAQ 1011163 : 生成したコードの実行サイクル数を知る方法はありますか?

回答

シミュレータ環境で実行Cycle数を測定可能です。

  • HEW環境の場合
    HEWのメニューより"表示 -> CPU -> ステイタス"を選択し起動したダイアログのPlatformのタブを選択しCyclesを該当箇所を実行/ステップ実行してご確認ください。
  • CubeSuite+環境の場合
    "表示 -> イベント"を選択し、起動したダイアログのRun-BreakタイマのCyclesを該当箇所を実行/ステップ実行してご確認ください。

適応製品

RXファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください