Renesas Synergy™

FAQ 1011155 : CC-RXコンパイラで標準ライブラリ関数を使用していますが、意図した結果を得ることができません。

回答

使用している標準ライブラリ関数のヘッダファイルをインクルードする記述をソースファイルに追加してください。

例)
atof()関数を使用している場合
#include

お客様が作成した関数で、同様に意図した結果を得ることができない場合、作成した関数のプロトタイプ宣言がされているかご確認ください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
High-performance Embedded Workshop
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください