Renesas Synergy™

FAQ 1010384 : CS+でRL78/78K0Rコンパイラでビルド実行を行うと次のエラーが出力されます。

Q: 質問

CS+でRL78/78K0Rコンパイラでビルド実行を行うと次のエラーが出力されます。

「RA78K0R error E3116: Memory area ’メモリ領域名’ definition out of range」


A: 回答

原因の一つとして評価版のコンパイラを使用している可能性があります。
次の手順でライセンス・マネージャを起動し、ライセンス・キーが追加されているか確認してください。

Windowsの[スタート] メニューから [すべてのプログラム] -> [Renesas Electronics CubeSuite+] -> [ライセンス・マネージャ]を選択

詳細はこちらから以下マニュアルを参照ください。
CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 起動編 "2.3 ライセンス管理機能を使用する"

適用製品

評価版ソフトウェアツール
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください