Renesas Synergy™

FAQ 107127 : DAC使用する上で、一般的な注意事項はありますか?

(1)電源端子(製品によっては複数あります)や基準電圧端子(製品によっては複数あります)にリップルやスパイクノイズが重畳されると、DA変換精度の低下、ICの誤動作を起こす可能性があります。安定動作のために、これら端子とGND端子との間に、コンデンサを挿入してください。

(2)同じデータ出力で長時間連続して使用する場合、ノイズなどでDACの設定やデータが変わることを心配される場合は、定期的にDACの設定、データを転送し直すことをお勧めします。

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください