Renesas Synergy™

FAQ 1006167 : 実効オン電流定格とは、どのような定格ですか?

指定された条件のもとで、サイリスタやトライアックに連続して流しうる実効値電流と定義されています。
実効オン電流は、接合における電流密度、構成部品の電流容量、温度上昇が許容値を超えないことなどの条件により制限されます。したがって、実効オン電流定 格は素子の設計によって定まっており、冷却条件を変えても変わりませんので、どのような電流波形を流す場合でも、周囲温度あるいはケース温度を問わず、こ の値を超えての使用はできません。

適用製品

トライアック
サイリスタ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください