Renesas Synergy™

FAQ 1011269 : JTAGSELはプルダウンでJTAGモードになると思いますが、最終製品とする際、JTAGSEL端子の処理はどのようにすればよいですか?

JTAGSEL端子はJTAGデバッガの接続有無に関わらず、通常動作時はLowレベルにしてください。Pull-down付端子ですので、基板上はオープンもしくはGND接続にしてください。 なお、JTAGSELをHighレベルにすると、バウンダリスキャンモードとなります。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください