Renesas Synergy™

FAQ 1011272 : 量産ラインで利用できる書き込みツールを紹介いただけないでしょうか。

R-IN32M3-ECに対応した外部Flashメモリへの書込みツールに関しましてはSegger社製 Flasher-ARMがあります。テセラ社のR-IN32MボードのSerial Flashには対応できていることは確認できております。ご使用を予定されているメモリへの書込み に対応しているかは、Segger社へお問い合わせください。

[Segger社] https://www.segger.com/flasher-arm.html

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください