Renesas Synergy™

FAQ 107200 : Renesas Starter Kitsに付属しているLCDモジュールのマニュアルはないか?

Q: 質問

Renesas Starter Kitsに付属しているLCDモジュールのマニュアルはないか?


A: 回答

申し訳ございませんが、弊社ではLCDモジュールの使用方法等を記載したドキュメントは用意しておりません。
Renesas Starter Kitsに付属のサンプルコード(lcd.c/lcd.h)をご使用ください。

 

適用製品

Renesas Starter Kit for M16C/26A
Renesas Starter Kit for M16C/29
Renesas Starter Kit for M16C/62P
Renesas Starter Kit for M32C/87
Renesas Starter Kit for R8C/1B
Renesas Starter Kit for R8C/25
Renesas Starter Kit for 7542
Renesas Starter Kit for M16C/6NK
Renesas Starter Kit for H8/38347
Renesas Starter Kit for R8C/27
Renesas Starter Kit for R8C/23
Renesas Starter Kit for R8C/2D
Renesas Starter Kit for H8/38099
Renesas Starter Kit for H8/36079
Renesas Starter Kit for 3803L
Renesas Starter Kit for 38D5
Renesas Starter Kit for R32C/111
Renesas Starter Kit for R32C/118
Renesas Starter Kit for M16C/65
Renesas Starter Kit for RX610
Renesas Starter Kit for R8C/L3AC
Renesas Starter Kit for R8C/35C
Renesas Starter Kit for R8C/38C
Renesas Starter Kit for R8C/LA8A
Renesas Starter Kit for RL78/G13
Renesas Starter Kit for RX210
Renesas Starter Kit for RL78/G14
Renesas Starter Kit for RX630
Renesas Starter Kit+ for RX63N
Renesas Starter Kit for RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください