Renesas Synergy™

FAQ 1010246 : CS+からE1とCPUボードを接続しようとすると、接続エラーになる。どうすればよいか?

Q: 質問

CubeSuite+からE1とCPUボードを接続しようとすると、接続エラーになる。どうすればよいか?


A: 回答

以下についてご確認ください。

  • 各接続箇所は、正しく接続されていますか。
  • CPUボードの電源は、E1からの5V(または3.3V)供給、もしくは外部電源から正しく供給されていますか。
  • CS+から接続する際、デバッグ・ツール設定、ビルド・ツール設定で適切なオプションを設定していますか。

MCUによって、設定項目及び設定内容が異なります。詳細は、Renesas Starter Kitsに付属するチュートリアルマニュアルを参照してください。
上記に問題ないことをご確認いただいた後も接続できない場合は、お問合せページの「開発環境・開発ツールの技術に関するお問合せ」からお問合せください。

 

適用製品

E1
Renesas Starter Kit for RL78/G13
Renesas Starter Kit for RL78/G14
CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください