Renesas Synergy™

FAQ 1010763 : 740ファミリ用開発環境のWindows 7対応状況を教えてください。

回答

740ファミリのWindows 7対応状況については、 以下のルネサス開発環境のWindows 7対応状況・740ファミリ開発環境の情報を参照お願いいたします。

http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/windows/7/index.html

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740]
740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74]
E8a
M38000T2-CPE
740ファミリ用シミュレータデバッガ
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください